This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:B 电压

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA4311, TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652568/tca9617a-vol-of-b

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: TCA4311TCA4311A

你好、支持者

请帮助回答以下与 B 侧 TCA9617A VOL 相关的问题。 非常感谢!

数据表显示 VOL B 侧为0.5V。 该值是否与外部上拉电阻器相关? 如果不是、它如何保持始终为0.5V?

另一个问题是 TCA4311也是双向的、为什么它不需要 静态电压偏移?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、外部上拉电阻值将对 TCA9617A B 侧的 VOL 电压产生一些影响、因为较低的电阻将要求器件吸收较高的电流。 数据表的图2显示了 B 侧 VOL 和 IOL 之间的关系。

    对于 TCA4311、在输入低电压和输出低电压之间引入了一些小偏移。 您可以在数据表的第8.1.4.1节中阅读有关它的更多信息。 这样、器件能够区分驱动低电平的时间(以便将总线状态从一侧传播到另一侧)和低电平由连接到该引脚的另一个 I2C 器件驱动的时间。

    请注意、对于新设计、建议使用 TCA4311A 而不是 TCA4311。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    感谢您的快速响应! 那么如何计算 IOL 呢? 例如、如果上拉电阻器为3.3kphm、上拉电压为3.3V、那么 IOL 的值是多少?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您可以通过以下公式计算 IOL:(Vpullup-VOL)/Rpullup

    对于您的情况、它看起来是[3.3V-0.53V (典型值)]/3.3k = 0.84mA

    谢谢、

    -Bobby