This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD122:SOT-723/SOT-923

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651690/esd122-sot-723-sot-923

器件型号:ESD122

你(们)好,先生  

我是否知道 SOT-723/SOT-923封装可以使用 ESD122替代? (引脚2引脚)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ESD122不是采用 SOT-723或 SOT-923封装的引脚对引脚封装。 DMX 封装比 SOT-723更小、DMY 封装位于 SOT-723和 SOT-923之间。

    谢谢