This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:VREF1=1.8V、VREF2=3.3V、上拉电阻2.0k Ω、VOL=0.2*1.8=0.36V

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652391/pca9306-vref1-1-8v-vref2-3-3v-pull-up-resistance-2-0kohm-vol-0-2-1-8-0-36v

器件型号:PCA9306

您好、Sirs、

我们使用的是 PCA9306。

如果我们 的 VREF1=1.8V、VREF2=3.3V、上拉电阻2.0k Ω、VOL=0.2*1.8=0.36V。 对吧?


实际上、我们的主侧 VIL=0.3VDD (1.8V)=0.54V。

我们担心这些价值太接近。

那么、您能否帮助您再次确认我们的设计是否存在任何风险?

谢谢!!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    VOL 电平实际上将取决于所用 I2C 驱动器的下拉强度。 漏极开路驱动器的下拉电阻需要足够低、以便从两个电压轨上的上拉电阻(一个直接、另一个通过 PCA9306开关)灌入足够大的电流、从而确保实现足够低的低电平。 较低的电平通常可以通过使用较高的上拉电阻值来获得、但这会影响总线速度(因为对于等效电容负载、较高的电阻会导致较慢的上升时间)。

    最大