This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD76:当 Vcc = 0V 时、驱动器的高阻抗状态输出电流

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD76

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652371/sn65hvd76-high-impedance-state-output-current-of-driver-when-vcc-0v

器件型号:SN65HVD76

您好、支持团队、

我对 SN65HVD76有疑问。

[问题]
当 Vcc = 0V 时、驱动器的"高阻抗状态输出电流"是多少?

因为我想知道当 Vcc = 0V 时驱动器的输出是否变为高阻抗

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tachibana-San、

    是的、当 VCC 为0V 时、驱动器输出将为高阻抗。有关不同总线电压的确切泄漏电流、请参阅数据表中的"总线输入电流"规格。 请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的快速回复。

    我已确认数据表中的规格"总线输入电流(禁用的驱动器)"并已理解。
    您的建议非常有用。

    此致、
    M. Tachibana