This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:电压选择

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652390/tca9544a-voltage-select

器件型号:TCA9544A

您好、Sirs、

我们有一个有关 TCA9544A 的问题

如果我们 的 Vdpum=3.3V、Vcc=1.8V、并且 Vdpu0~3 = 1.8V。 是否正常?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、您好!

    是的、此连接正常。 请注意、主端口(SDA/SCL)的 VIH 和 VIL 电平以 VCC 为基准、因此您可能需要检查3.3V 主器件是否能够生成兼容的信号电平(尤其是低于0.3*VCC 的低电平)。

    此致、
    最大