This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:AM26LV31E 差动线路驱动器怀疑

Guru**** 2940020 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652357/am26lv31e-am26lv31e-differential-line-driver-doubt

器件型号:AM26LV31E

你(们)好

    我们的项目之一使用了 AM26LV31E 差动线路驱动器。我有以下疑问

1) 1)我在输入侧提供了3.3V 直流信号、这应该是我的预期输出电平0V 至3.3V 或1.65V 至-1.65V

2) 2)否则、建议将振荡信号作为输入

请澄清我的疑问。   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Renga Samy、

    无需提供振荡输入。 该器件用于将单端逻辑电平信号转换为差分总线信号、并且任何数据模式均可作为输入提供。 有关输出电压电平、请参阅数据表电气特性表中的输出电压规格。 VOH 和 VOL 规范分别定义了每条输出线路的电压、而 VOD 规范定义了由平衡差分输出对组成的两条线路之间的差异。

    此致、
    最大