This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:输出电流低于预期

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652349/tps2511-the-output-current-is-less-than-expected

器件型号:TPS2511

尊敬的 Sirs:

我尝试将 TPS2511 IC 用于应具有5V 和最大2.1安输出的电路、具体取决于连接的器件的需求。

但我有一系列问题:

我使用的是设置为5V 2A 的台式电源。

首先、我为 ILIM_SET 引脚使用了一个22.1k 电阻器、但当我连接两个不同的 Android 手机时、输入电流使用量跳至大约210mA 约1秒、然后降至零。 当我连接 iPhone 4时、输入电流使用在190-210mA 范围内保持稳定。 在这两种情况下、输出电流均为零。 IC 似乎已关闭。

我将 ILIM 电阻器更改为36K、以确保问题不是因为我的电源的输出电流小于电路的额定电流。 现在、当我连接这些器件时、输入电流略高于500mA、但输出电流从未超过470mA、而且输入电流和输出电流之间始终存在大约30mA 的差异。

另一个问题是压降。 我应该将电源设置为5.5至5.7伏、以获得500mA 的输入电流消耗、并且输出电压始终显示大约1伏的压降。

设备似乎认为已连接到正常的 PC USB。

请提供帮助。

此致、

Ehsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请给我发送一封电子邮件、给我拍一张测试台的照片并发送给我(视频会更好)。 此外、请将原理图发送给我、谢谢。
    yongqiang-sun@ti.com

    1.您应该确保电源不受电流限制。
    如果 Vin 电压为5V、但 Vout 电压为1V、则表示 TPS2511受限。
    3.确保 EN 引脚电压为高电平。