This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps2540:尝试找到具有等效函数的精简替代方案、使其与2540相同

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2540, TPS2513A, TPS2514A, TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652001/tps2540-attempting-to-locate-macroscopic-alternative-with-equivalent-function-to-2540

器件型号:TPS2540
主题中讨论的其他器件: TPS2513ATPS2514ATPS2561

您好!

  我是一名高中教师、试图通过太阳能手机充电器的生产来指导工程课程。  大多数现代手机都需要某种接口来接受外部电流源进行充电。  TPS2540似乎是我们项目的完美候选方案、直到我们购买了5个用于评估的器件。  即使使用 DIP 适配器、我们也无法将 IC 手工焊接到所述适配器上、因为我意识到这不是其在器件中的预期安装方法。   

我的问题如下;TI 是否在用于手动安装的封装中提供具有2540功能的任何解决方案?  不幸的是、我们是一所公立学校、无法为我们提供定制的解决方案、尤其是仅30个单元的解决方案。  如果有任何指导,将不胜感激。  感谢你能抽出时间。

"D"先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的教师:

    我有一个问题要问你
    由于某些 USB 端口支持 Data+Power、例如、如果您通过 USB 端口将手机插入计算机、您的计算机可以从手机复制插针。 但某些 USB 端口仅支持电源(例如、您的手机适配器)。 那么、您需要数据+电源还是仅需要电源?

    如果您需要数据+电源、那么 TPS2540是一个不错的选择。
    如果您只需要电源、我建议您使用 TPS2514A 和 TPS2513A。 TPS2514A 为单通道、TPS2513A 为双通道。 如果您需要一些过流保护、则可以使用 TPS2561、这是一款具有过流限制功能的电源开关。

    我们还提供 TPS2540EVM 和 TPS2513EVM、您可以从 TI.com 订购。
    如果您需要任何帮助、请告知。