This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:TCA6424A 待机模式

Guru**** 2766685 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652066/tca6424a-tca6424a-standby-mode

器件型号:TCA6424A

我无法从 TCA6424A 的数据表中了解器件如何进入待机模式。

我可以看到、复位有效后、寄存器和 FSM 被初始化、所有端口被配置为高阻抗输入、但它是待机模式吗? 该状态下的电流消耗应该是多少?

 在这个项目上选择 IO 扩展器时、复位特性和低功耗是一个主要考虑因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eli、

    对于该器件、"待机模式"仅被视为所有端口均配置为输入、被上拉且 I2C 总线上不会发生切换的状态。 在这种情况下、最坏情况下的电流消耗为3uA。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max、谢谢
    您能告诉我、在与您描述的情况类似的情况下、电流消耗应该是多少、
    除了端口(配置为输入)将从外部下拉?
    这是我们首选的“待机”方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli、

    这在待机电流方面应该是相同的。 导致更高电流的原因是将输入端口保持在接地和 VCCP 之间的中间电压。

    最大