This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410EVM:SigCon 连接 USB

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410EVM, DS125DF111, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651354/ds250df410evm-sigcon-connectivity-usb

器件型号:DS250DF410EVM
主题中讨论的其他器件: DS125DF111USB2ANY

您好,

我有 DS250DF410EVM 。

我安装了 SigCon 和 DS125DF111_Updater、并使用 USB 将电路板连接到计算机。

当我打开"SigCon"时、会显示"There are no USB2ANY interfaces"

设备管理器将该板识别为"USB 输入设备"

是否应安装 USB2ANY 驱动程序? 或者做些别的事情吗?

如何使其运行良好?

谢谢、

电子限值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elelech、

    我想知道您收到的 DS250DF410EVM 是否可能未预加载 USB2ANY 固件。 否则、这将解释 SigCon Architect 为何未检测到 USB2ANY 接口。

    将电源连接到 DS250DF410EVM 后、将计算机上的 USB 电缆连接到电路板上的 miniUSB 端口(J22)。 您看到绿色 LED (D9)在做什么? 通常有三种可能的结果、这将使我们了解正在发生的情况:

    1.指示灯闪烁几次、然后保持亮起、稳定亮起:USB2ANY 已成功连接到 PC。

    2. LED 指示灯持续闪烁:由于主机控制超时或 USB 电缆质量差,连接出现问题。

    3. LED 慢速亮起,几秒钟后呈稳定绿色:USB2ANY 上未加载固件。

    请告诉我们 LED 是否以这三种方式中的任何一种方式运行、以便我们可以进一步进行调试。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Michael,

    第三个选项似乎出现了。

    指示灯根本不闪烁,连接到 USB 后呈稳定绿色。

    如何解决 ?

    谢谢,

    消除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Elelech、

    感谢您的反馈。 我相信您需要尝试在 EVM 上重新加载 USB2ANY 固件。 我将向您发送一封单独的电子邮件、其中包含有关如何执行此操作的说明。

    此致、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作正常。

    谢谢。