This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10002:REFCLK0和 REFCLK1之间的时钟开关

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651821/tlk10002-clock-switch-between-refclk0-and-refclk1

器件型号:TLK10002

对于 TLK10002正常运行、我们需要首先对 TLK10002的 REFCLK0应用外部时钟、以使 CDR 正常工作并产生良好的恢复时钟、

然后将恢复的时钟连接到外部去抖动 IC lmkxxxxx、以生成一个新的干净时钟到 TLK10002的 REFCLK1、并将 TLK10002的工作时钟切换到这个新时钟。  

对于 TLK10002中的 CDR、从 REFCLK 0切换到 REFCLK 1是否会导致任何不稳定状态或退出锁定状态?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jinsan、您好!

    您能否澄清为什么计划将基准时钟从 REFCLK0切换到 REFCLK1? 数据表中提到了建议的时钟连接(图39。 通道 A 的外部时钟抖动清除器连接示例)。 如果 REFCLK 信号发生切换、频率、抖动等特性应满足参考时钟特性。 此外、当器件锁定(SYNC)时可能会出现错误。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我明白你的观点。 我将使用其中一个具有外部 VCXO 的双环路时钟 IC lmkxxxxx 为 TLK10002提供时钟。
    祝你度过美好的假期!