This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:MIPI 重定时器、支持 MIPI 摄像头2GHz CLK 速度

Guru**** 2750415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651543/sn65dphy440ss-mipi-retimer-to-support-mipi-camera-2ghz-clk-speed

器件型号:SN65DPHY440SS

尊敬的专家:

您能告诉我是否有合适的部件可用于重定时器以获取 MIPI 摄像头2GHz CLK 吗?  

DPHY440最高只能支持750MHz。 此外、我想 知道 HDMI 或 DP 重定时器是否可用作 MIPI 重定时器。

提前感谢您的回答。

谢谢、

JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jung-Ho SEO、
    此时、我们没有支持2Gpbs 的 MIPI 重定时器。
    HDMI 和 DP 的物理层与 MIPI D-PHY 的物理层有多种不同。 HDMI 或 DP 重定时器不适用于 MIPI 摄像头。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    感谢您的回答。
    此致、
    JH。