This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:颜色问题。

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648913/sn65dsi84-color-issue

器件型号:SN65DSI84

当我使用 SN65DSI84输出到 LCD 时、图像输出良好、但黑色区域看起来是这样的错误。

黑色区域的一部分显示为红色。 图像是静态的。 您是否会建议如何进行调试? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,蔡亨

    是否可以启用内部图形模式并发送图片?
    我需要了解您的配置、请下载我们的 DSI 调谐器以配置器件并发送.dSI 文件(从工具中导出)或发送工具的屏幕截图。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joel Jimenez0、
    内部模式不包含黑色,但问题是黑色,因此内部测试模式正常。
    在内部测试模式下、我们是否可以看到黑色?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、零、

    不可以、它只是设备中的一个测试(色条)。

    似乎是由 GPU 视频格式引起的。 您能否分享 DSI8x 配置的详细信息? 请根据您的设置导出 DSI 调谐器的.dSI、并与面板规格一起共享。

    此致