This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/SN65DSI84:Linux 驱动程序

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649664/linux-sn65dsi84-linux-driver

器件型号:SN65DSI84

工具/软件:Linux

您好,

 我们是否有用于 Linux 内核的驱动程序?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Umberto、

    我们正在审查您的问题。 我很快会回来回答我们的问题。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Umberto
    联系我发送电子邮件给您提供我们在 Linux for OMAP 中用于配置 DSI8x 的示例代码、此代码执行 SN65DSI8x 的初始化序列并配置器件寄存器。这只是一个示例代码; 客户需要修改代码中的值以匹配所需的分辨率、视频格式等
    此示例代码可用于从 Linux 配置 DSi8x 器件、您还可以向客户解释、OMAP 主线 Linux 内核上完全支持 DSI 接口、地址如下:
    git.kernel.org/.../dsi.c
    此致、
    Joel