This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:我们能否在 MIPI 和 LVDS 端使用3.3V 信号电平?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650353/sn65dsi84-can-we-use-3-3v-signal-level-on-both-mipi-and-lvds-side

器件型号:SN65DSI84

大家好、

我们能否在 MIPI 和 LVDS 端使用3.3V 信号电平? (VCC=1.8V)

根据数据表、我们是否应该参考"DSI 输入引脚电压范围"数据? 最大值为1350mV。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    该器件在 MIPI 输入中不支持3.3V 信号。 MIPI DPHY 规范规定最大 LP 电压为1.1V。

    此致、
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    感谢您的评论。 您能否建议其他可支持3.3V 信号的 TI 器件?

    或者 MIPI 和 LVDS 可以推荐任何电平转换?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您能否在您的应用和计划使用的 GPU 中详细说明?

    此致