This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:USB 挂起模式

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649349/tusb2077a-usb-suspend-mode

器件型号:TUSB2077A

根据我们的要求,USB 挂起模式应始终处于低电平,但到目前为止,我们正在获得高电平。

我将为您附上 USB 集线器和复位电路的电路图。请告诉我出错的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishnu,

    我们正在审查您的问题。 我很快会回来回答我们的问题。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishnu,
    您是否使用了所有的树下端口?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未使用的下行端口应接地。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、  

    我需要启用所有下行端口。但现在我需要一个端口来启用 USB 集线器的工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有任何下行端口浮动? 如果是、您需要将其下拉。

    USB 主机完全控制 USB 挂起、因此 TUSB2046规范中未对此进行详细描述。 USB 接口处于非活动状态3ms 后、TUSB2046将进入挂起状态。 USB 主机负责唤醒总线、如果 USB 主机通过设置功能命令启用、则总线上的各种器件可以发出远程唤醒信号。 例如、如果 USB 主机使鼠标和集线器都能发出远程唤醒信号、则 TUSB2046后面的鼠标可以唤醒挂起的总线。

    此致