This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:DP159自适应 EQ

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647425/sn75dp159-dp159-adaptive-eq

器件型号:SN75DP159

你(们)好

    我在系统上使用了 DP159、功能正常。 引脚 EQ_SEL NC 将设置为自适应 EQ。

我有2个有关自动 EQ 的问题

1:什么是基于 Auto EQ 的自动调整 ? 例如:输入 HDMI1.4或 HDMI2.0?  

2:如果我的系统通过 HDMI2.0测试, 则 HDMI1.4上的测试是否可能失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerr

    每个输入数据通道都包含一个自适应或固定均衡器、用于补偿电缆或电路板损耗。 当 EQ_SEL/A0保持悬空时、SNx5DP159器件以自适应均衡器模式运行。 使用自适应均衡、增益将根据数据速率自动调整、以补偿可变走线或电缆损耗。 该器件能够与 DP++或交流耦合 TMDS 配合使用(不建议将该器件用于输入中的 HDMI)。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Francisco  

         是的,我知道 EQ_SEL 引脚 NC 可以设置为自适应 EQ。

    但我想知道

    1:什么是基于 Auto EQ 的自动调整 ? 例如:输入 HDMI1.4或 HDMI2.0?  

    2:如果我的系统通过 HDMI2.0测试, 则 HDMI1.4上的测试是否可能失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerr

    正如我在最后一个答案中所说的、该器件不是为了处理输入中的 HDMI 信号、而是为了支持 DP++或交流耦合 TMDS

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Francisco
    我的输入是 DP++ OUT 是 HDMI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerr

    当您说"Auto EQ"时、您指的是自适应均衡器模式?
    如果2运行良好、则1.4中出现故障的可能性非常小。

    此致
    弗朗西斯科