This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:晶体不振荡

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651577/tusb4020bi-crystal-not-oscillating

器件型号:TUSB4020BI

您好!

我想将 TI 的 USB4020BI USB 2.0集线器用于我的应用。

但连接到 XI/XO 的振荡器不起作用。

是否有任何特殊序列来操作此器件? 在数据表中未找到它。

我们的电路板原理图将随附。
请检查是否存在问题。

一个特性是 TUSB4020BI 数据表图1中的加电时序要求。
在我们的电路板中、VDD 在 VDD33之前启用。 该序列是否会导致晶体和相关模块无法正常工作?

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TS:

    数据表的第9.1.1节详细介绍了晶体要求。 我建议您检查所选晶体是否符合这些规格、除此之外、您共享的原理图部分对我来说很好。 请注意、您将器件配置为 SMBus 模式、因此器件将不会枚举、直到 SMBus 主器件清除 CFG_ACTIVE 位(不过这不会影响晶体振荡)

    此外、我建议对您的电路板进行 X 射线检查以验证散热焊盘上是否正确焊接;作为器件上唯一的接地端子、不良焊接可能会导致器件问题。

    此致、
    豪尔赫