This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3232:SN65C3232

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651489/sn65c3232-sn65c3232

器件型号:SN65C3232

构建了10个原型、其中2个在 RS-232通信期间以155200 bps 提供"垃圾"。 在3.3V 电源电压下、电荷泵电容器为220nF 25V X5R。 这是问题吗? 这些电容器有哪些要求和容差? 还有什么可能导致此类故障? 还有33欧姆250mA 热敏电阻与 TX 和 RX 引脚7和8以及从 这些引脚到接地的 TVS 和1nF 50V X7R 电容器和 TVS 5V 二极管串联。 5V TVS 是否会导致此类问题。 它在使用少数字符(如 OK)时似乎可以正常工作、但不能为较长的数据流提供正确的字符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾听到这个问题。 您能否列出您使用的外部电容器的所有值? 我认为5V TVS 二极管可能是这里的问题。 TX 输出摆幅典型值为-5.4V 至5.4V。 您能否还检查您的二极管是否是双向的?
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容值为220nF。 TVS 二极管是双向的。

    在引脚7上测得的驱动器输出信号(DOUT2)、并且它已经出现纹波( 大约1V 峰峰值纹波)。

    将电容器更改为3.3V 电源电压值100nF 时- 引脚7上的信号变得最差(每  秒齿后会增加深度电压骤降),

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于内部电荷泵电路、可以看到输出信号上的一些纹波。 您可以参阅此帖子(e2e.ti.com/.../463809)了解波形。 DOUT 信号应与 V+(PIN2)和 V-(PIN6)的电压电平对齐。

    您能否提供有关设备通信失败的更多信息?

    此致、