This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:链路丢失状态

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651050/ds90ub953-q1-link-lost-status

器件型号:DS90UB953-Q1

大家好、

我有疑问。

寄存器0x52 General_status.link_lost_FLAG:

判断链路已建立的该寄存器是什么?

在 link_lost_flog 的说明中、有 CRC_ERROR 和 HS_PLL_LOCK。

如果未检测到 CRC 错误且 HS_PLL 已锁定、则反向通道是否被视为有效?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、

    寄存器0x52[0]是反向通道链路检测状态位(在反向通道有效时设置为高电平)、0x52[1]是反向通道 CRC 错误位(在检测到反向通道错误时设置为高电平)。 如果存在反向通道 CRC 错误、CRC 错误数会存储在 CRC 错误计数器寄存器 CRC_ERR_CNT1和 CRC_ERR_CNT2 (0x55和0x56)中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帕拉尼阿潘-圣、您好!

    感谢您的支持。

    反向通道有效的条件是什么?
    由于 LINK_LOW_FLAG 的写入方式与下面的行类似、因此我了解锁定 HS_PLL 且无 CRC 错误的状态是反向通道有效条件的条件。
    '如果检测到 BC 链路 DET 丢失状态发生变化、该位就会被置位。 这种情况
    读取 CRC ERR CLR 寄存器或 HS PLL 失去锁定时、该位清零。'

    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以通过寄存器查看 CRC 错误、以验证反向通道是否有效。