This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:输入和输出极性反转

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651575/ds125df111-polarity-inversion-for-input-and-output

器件型号:DS125DF111

大家好、

输入和输出都允许极性吗?

只允许输出?

谢谢

Arunkumar K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿鲁昆马、您好!

    您能澄清一下极性的含义吗? 您是否在问您是否可以通过将正极布线为负极或将负极布线为正极来反转输入或输出极性? 如果是、那么可以执行该操作。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我要求*_P 和*_N 可以交换还是不交换?

    在数据表中、提到只能输出。 我是对的吗?

    如果我更改问题寄存 器值、它是否会更改两个通道的输出?

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    是的、通过每个通道的寄存器控制、您可以反转输出的极性。 这旨在简化布线。  

    这些设置可以单独控制。 在寄存器0xFF 中、首先定义要控制的通道、然后寄存器0x1F[7]的值将对应于该通道的驱动器极性的行为。

    此致、

    Michael