This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:有关 SN65DPHY440SS 到 AP 的长度的问题

Guru**** 2952430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651857/sn65dphy440ss-question-about-length-from-sn65dphy440ss-to-ap

器件型号:SN65DPHY440SS

您好!

重定时器= SN65DPHY440SS

主 AP = QCT 芯片

数据速率=最大 1.3Gbps/通道

 

根据 SN65DPHY440SS 数据表、输出布线长度(SN65DPHY440SS 至 AP)为1英寸。

1. 它是否必须保持这1英寸的长度?

 SN65DPHY440SS 与 AP 之间的最大长度是多少?

3.如果长度变长, SN65DPHY440SS 和摄像机之间的长度会是多少?  

4.要增加摄像机与 AP 之间的长度,我可以使用两 个或更多 SN65DPHY440SS IC 吗?

请尽快让我回答您的问题。

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、
    ​
    很难分辨支持的最大长度。 对于不同的传输材料、可能会产生不同的结果、此外、时钟速率、源信号摆幅、源信号的去电平、端点接收器的 EQ 功能也会生效。

    DPHY440的 Rx 上支持高达4dB 的 EQ、TX 上支持2.5dB 的 DE。 这些特性在一定程度上旨在补偿通道中的 ISI 损耗。

    如果客户可以测量或仿真降级眼图、则应能够了解是否需要 DPHY440的 ISI 补偿。

    作为中继器、DPHY400还旨在消除由于通道差异而导致的时序偏差。 只要输入时序符合 DPHY440的技术规格要求,它就能够重新对齐时钟和数据,以提高系统的时序裕度。

    对于 Rx 或 Tx 上的中继器、它实际上是一个系统选择。 如果用户希望利用 DPHY440的 EQ 功能进行 ISI 补偿,则可能希望 DPHY440接近 TX。 请注意,如果用户想要 DPHY440的“偏移消除”功能,则应将中继器放置在发生偏移的位置。

    此致