This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP104A:DS25CP104A 交叉点开关的 IBIS-AMI 模型

Guru**** 2638495 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651670/ds25cp104a-ibis-ami-model-for-ds25cp104a-crosspoint-switch

器件型号:DS25CP104A

对于此 DS25CP104A 交叉点开关、工具与软件页面上有一个 IBIS 模型。

这种正常的 IBIS 模型无法使用 Tx 预加重和 Rx 均衡。

这是我的仿真所需的东西。 这可以通过 IBIS-AMI 模型实现。

TI 能否为 DS25CP104A 交叉点开关提供 IBIS-AMI 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WOuter、

    是的、我们确实为此器件提供了 IBIS-AMI 模型、但这要求我们创建 NDA 以便与您共享。 您是否与您合作的 TI 人员有当地联系? 如果是、我们可以完成 NDA、以便与您共享此模型。

    此致、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我不确定我们是否仍有有效的 NDA。 我以前曾使用过 TI 机密(NDA 限制) IBIS-AMI 模型、但现在是2016年。
    我将尝试让客户向我提供信息(甚至是模型)。

    BR 外径
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WOuter、

    谢谢。 让我们通过电子邮件将此讨论脱机、以检查 NDA 的状态。

    此致、

    Michael