This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534A:从不确认边缘

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM75B, TCA9534, TCA9534A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651969/tca9534a-never-acknoledge

器件型号:TCA9534A
主题中讨论的其他器件:LM75BTCA9534

您好!

让 TCA9534APWR 在原型上工作时遇到问题。

I ma 使用 PIC32作为 I2C 主设备、多年来我一直使用库、没有任何问题。

在同一条 I2C 线路上、连接一个工作方式非常有魅力的温度传感器(LM75B)。

我的问题是、TCA9534在发送从器件地址后未确认。 这使我无法继续通信、也无法使用此 IC。

当发送0b0100 0000 (0b0100 000 +最后一位为0进行写入)时、SDA 线在第九个 SCL 时钟节拍上变为高电平。

我尝试了该设备的所有可能地址(0b0100 A2 A1 A0),以防万一:没有变化。

信号质量不是最佳、但应该足够好。

我尝试了几件事,但没有什么帮助:

-检查焊接
-检查布局
-换用 IC 换用全新的 IC
-使用不同的值更改上拉电阻器
-移除使用相同 I2C 的 LM75B
-降低时钟频率
-增加时钟频率

我是否缺少任何东西来使此 IC 正常工作?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    您是否能够为我们提供原理图、以便我们仔细检查所有内容是否正常?

    此外、主器件和从器件之间是否有任何关系? (开关或电压电平转换器)

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    感谢您的快速响应。 )
    我相信我已经发现了这个问题(尽管我花了一天时间!)
    似乎我一直在查看 TCA9435的数据表、而不是 TCA9534A 的数据表。
    虽然这两者非常相似,但它们不共享相同的 I2C 地址!

    我将再次进行测试、并随时通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vincent、

    很高兴听到这个消息。 如果遇到任何问题、不要害怕再次联系。

    谢谢、
    -Bobby