This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:SPDIF IN 下拉电阻器

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650891/tmds171-spdif-in-pull-down-resistor

器件型号:TMDS171

您好!

我们的客户使用 TMDS171。

客户不使用 ARC 系统。

在数据表的 SPDIF 上、提到了将一个500KOhm 电阻器连接到 GND。

是否可以使用470k Ω 或510k Ω 电阻器?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Naoki

    我们建议使用500k、因为使用该值时、电源电流会降低超过20mA。 如果您有不同的值、则当前电平将发生变化。 我建议您使用500k。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francisco、

    感谢你的答复。
    如果客户不关心电流消耗、
    是否可以为下拉电阻器使用任何值?
    E12或 E24系列不提供500KOhm 电阻器。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Naoki

    在这种情况下、您可以使用闭合电阻器值。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francisco、

    感谢你的答复。
    我将向客户反馈此信息。

    谢谢、
    Naoki Aoyama