This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181可以#39;t 通过抖动测试

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650502/tmds181-tmds181-can-t-pass-the-jitter-test

器件型号:TMDS181

尊敬的先生:


我们使用 TMDS181来完成电缆、但它无法通过抖动测试

请问哪一个寄存器可以改进它?

随附的文件是 TDR 测试。

e2e.ti.com/.../2.0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincent

    您能否分享有关该应用的更多详细信息? 如果可能、请分享原理图。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    随附的文件供您参考。

    e2e.ti.com/.../TMDS181.pdfe2e.ti.com/.../6371.TMDS181.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我们发送4k*2K/60Hz 进行抖动测试。
    连接到电视板直接通过,如果抖动测试信号通过 timds181转换到电视板,则不会显示画面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vicent

    我快速查看了您的原理图、但我不清楚这些值组件。 例如、我不清楚旁路电容器和 OE 电容器的值。 CTL 引脚上的电阻器具有不应存在的额外电阻器。 您能告诉我 DH3和 DH5是什么? 另外,RH23、21、22、28、30。

    我已经附上了一个检查列表、可以帮助您查看该列表、然后再次将您的原理图发送给我以执行双重检查。

    此致

    弗朗西斯科

    e2e.ti.com/.../tmds181Checklist.xlsx