This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:音频去嵌入电路

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS442, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650992/tmds442-audio-de-embedding-circuit

器件型号:TMDS442
主题中讨论的其他器件: HD3SS215

    我们正在项目中开发 TMDS442电路。 我们需要音频去嵌入电路或相关文档。 可以为我提供任何帮助。

谢谢、此致、

Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hai

    您能否分享有关您的应用的更多详细信息?

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们使用四个 HDMI 输入和两个 HDMI 输出。 我需要将两个输出解嵌入、我们使用外部微控制器进行开关。 您能否提供有关此问题的任何电路图或文档?

    谢谢、此致、
    Prasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasad

    我仍然不清楚如果您仅使用一个输入和两个 HDMI 输出、我建议您使用具有此特性的另一个开关、如 HD3SS215。 您能否分享您的应用的特性方框图? 我无法在您的评论中看到该问题。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海弗朗西斯科

                我们使用 TMDS442开发了四路输入和两路输出开关。 现在、我们只需要在输出部分中扩展音频去嵌入(例如、HDMI 到 VGA 与音频的转换)。

    谢谢、此致、

    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasad

    遗憾的是、我们没有任何 HDMI 到 VGA 转换器。

    此致
    弗朗西斯科