This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2EUSB30A:TPD2EUSB30ADRTR -需要卷带公差

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649493/tpd2eusb30a-tpd2eusb30adrtr---need-tape-and-reel-tolerance

器件型号:TPD2EUSB30A

您好!

我们有一位客户要求此器件具有卷带公差。 没有提到任何容差、只有"额定"。 我们是否可以提供任何服务?

"我找不到卷带尺寸的公差, 例如:袖珍节距:4/- ? MM, A0宽度:1.16  /-? 毫米等、 但从 TPD2EUSB30ADRTR 的数据表中可以看出"所有尺寸仅为标称值"、 请告知。"

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabe、
    我不知道这个。 我将尝试询问我们的产品团队。

    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、

    是否有任何更新? 客户仍在等待回复。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    公差不是通常指定的。 我以前没有见过任何人要求这样做,他们是否有特别的顾虑?
    为了进行估算、类似尺寸的胶带在口袋中的公差为+/- 0.03、在节距上的公差为+/-0.05、因此应提供参考点。

    谢谢、
    MOE