This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC202:寄存器以控制 P0_S0_OUT_A &放大器;P1_S0_OUT_A

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: FPC202, FPC401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651406/fpc202-register-to-control-p0_s0_out_a-p1_s0_out_a

器件型号:FPC202
主题中讨论的其他器件: FPC401

您好!

我是否可以知道数据表中可以在哪里找到可启用 P0_S0_OUT_A 和 P1_S0_OUT_A 的寄存器?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    感谢您的查询。  FPC202端口0和1的输出 A 和 B 可通过偏移量为0x08的寄存器启用(分别为位0和位2)。

    请确保在启用输出之前配置输出值(寄存器0x0A)。

    谢谢、

    SRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    感谢您的评论。   

    您能否指出我在哪里可以找到您提到的0x8和0xA 寄存器的相关说明?

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    请通过 mySecureSW 访问参阅《FPC401编程指南》。 这两个寄存器位置的寄存器映射描述将有更详细的解释。

    此致、

    Michael