This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0387:我想确认该器件支持 SPI 菊花链。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0387, LMH0394, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651546/lmh0387-i-would-like-to-confirm-that-this-part-supports-spi-daisy-chaining

器件型号:LMH0387
主题中讨论的其他器件: LMH0394LMH0397

您好!

就像标题所说的那样。

相似的器件在其数据表中提到了菊花链 SPI。 这一点没有提到,但如果没有提到,我会感到惊讶。

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    LMH0387是首款支持 SPI 接口的 SDI 器件。 此器件不支持 SPI 级联。 支持 SPI 接口的下一个器件是 LMH0394器件、该器件支持 SPI 级联。 如果您的设计必须使用 SPI 级联、请考虑 LMH0397 (具有 SPI 级联的双向 IO)。

    此致、Nasser