This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:ESD 保护

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651707/hd3ss3220-esd-protection

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:TPD4E02B04

 在 HD3SS3220 数据表中、他们提到了使用"TI  TPD4EUSB30 可与  TI TPD2EUSB30结合 使用、从而为 USB2和 USB3差分信号提供直通式 ESD 保护"。  当我查看这些数据表时、它们用于 USB 3.0、这是预期的。 使用类似的器件但保护 USB 3.1是否更好,因为我们将来可能会这样做? 因此,如果设备与3.0和3.1兼容,我们只需要库存1个设备?! 您推荐什么?  假设 TPD4E02B04-Q1 是更好的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shmuel、

    您的假设是正确的。 TPD4E02B04是一个更好的选择、因为它支持 USB 3.1。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组