This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDMI 到 VGA 转换器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651570/hdmi-to-vga-converter

    我们需要具有1x1通道或2x2通道的 HDMI 到 VGA 转换器 IC。

谢谢、此致、

Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasad、

    感谢您使用 TI E2E 论坛。 在回答您的问题时、TI 不生产 HDMI 转 VGA 转换器 IC。 适配器线缆或加密狗可用、您可以通过 Google 搜索使用关键字"HDMI 到 VGA"查找这些线缆或加密狗。 您还可以使用关键字"HDMI 到 VGA IC"通过 Google 查找其他制造商生产的器件。 有关更多信息、请参阅 e2e.ti.com/.../455329。 如果 您对 HDMI 开关感兴趣、请访问 www.ti.com/.../products.html 网站。