This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:用于 HBM 的 AM26LS32ACD ESD

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32AC, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650263/am26ls32ac-am26ls32acd-esd-for-hbm

器件型号:AM26LS32AC
主题中讨论的其他器件: AM26C32

您好!

我想在 我的新项目中使用此四路差动线路接收器 AM26LS32AC、但我的公司需要知道人体放电模型(HBM)的 ESD 值。

我已经检查了数据表、它仅显示了500V 的 HBM 电压、对还是 只是意外错误? 您能帮助检查此 ESD 值吗?

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。  该数字 可能看起来有点异常、但我无法判断是否有错误。  我 将深入了解更多信息、并返回给您。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我  还没有找到任何数据。 我会尽快通知您。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在是否有任何更新????

    这有点紧急。 请帮助确认已完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、由于休假时间的原因、从正常信道获取数据似乎很困难。 我正在尝试寻找替代方案。 我将尽快向您更新。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我最终找到了测试数据、该数据与数据表中的数字保持一致。 供参考、AM26C32具有更好的 ESD 额定值- 3kV HBM。 如果您有其他问题、请告诉我。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、对于 AM26LS32AC、HBM ESD 实际上仅为500V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、遗憾的是、它来自先前的测试数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我发现它有点异常、只是想检查它是否正确或错误。
    非常感谢您帮助确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些数字看起来很普通。 如果您有任何疑问、请告诉我。
    此致、