This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:OUTA 和 OUTB 之间的 UCC21520隔离电压

Guru**** 2472530 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651659/ucc21520-ucc21520-isolation-voltage-between-outa-and-outb

器件型号:UCC21520

大家好、

我  最近使用了隔离式双通道栅极驱动器 UCC21520。  我想 知道 OUTA 和 OUTB 引脚之间的隔离电压。 我搜索了数据表,但没有找到此参数。 您能告诉我隔离电压的值吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    两个次级侧驱动器之间的内部功能隔离支持高达1500VDC 的工作电压。 这在"通道间电压"参数下的绝对最大额定值表中捕获。 该参数指定 VSSA 到 VSSB、但更适合指定所有 A 通道引脚和所有 B 通道引脚之间的1500VDC 绝对最大值。

    此致、