This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:链路丢失恢复

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651414/tlk110-link-loss-recovery

器件型号:TLK110

以太网团队、

在 TLK110寄存器0x0009的第7位中有一个称为链路丢失恢复的位。  您能否描述一下实现这一目标的利弊权衡?  是否有您更有可能使用此功能的特定类型的应用?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、


    恢复1 =启用链路丢失恢复机制。 此模式允许从短路恢复
    干扰、并继续保持链路几毫秒、直到
    短路干扰将消失、信号正常。
    0 =正常链路丢失操作。 链路状态将从下降约250µs μ s
    信号损失


    如寄存器说明所述、如果您希望产生大量噪声并希望接收者在声明链路丢失之前等待更多时间、则可以使用该位。

    BTW,您是在开始新设计还是在对现有设计进行评估?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢您能再接再用。  这适用于已经使用该器件进行设计并在初始现场测试中看到链路损耗的客户。  他们正在尝试不同的解决方案。  我希望有人能够在权衡方面更详细地解释这一点。  我阅读了数据表中的说明、似乎没有理由禁用此功能。  不过、我确信您会希望禁用它、因此我有兴趣了解何时禁用它。  

    谢谢、

    Darren