This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE504:PCIe 转接驱动器运行问题。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650771/sn65lvpe504-pcie-redriver-operation-problem

主题中讨论的其他器件:SN65LVPE504

大家好、

我正在尝试使用 SN65LVPE504连接自己的电路板和 PC。

电路板和 PC 通过 PCIe 4通道电缆连接、
通过将 SN65LVPE504适配器板插入中间来连接它。

但是、如果您连接电路板-电缆-像这样的 PC、PCIe 是公认的、
电路板-电缆-适配器- PC 连接无法识别 PCIe。

我已经连接了适配器板、因此我能否确定问题是什么?

谢谢你。
此致、

陀螺仪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gyosun、

    我要连接 EN_RXD 引脚=低电平。  检测时序可能存在问题。  将中继器终端设置为"活动"应能加快 PCIe 链路主机侧和远程侧上有效接收器的检测速度。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sledjeski、

    感谢你的帮助。
    如前所述、EN_RXD (R3、R21)引脚设置为低电平。
    但是、PCIe 链路仍然未连接。 请仔细看一下吗?

    谢谢你。
    此致、

    陀螺仪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gyosun、

    原理图显示 R3和 R21为 NC -电路板是否经过修改以包含这两个电阻器?

    如果 SN65LVPE504输入端接电阻等于 Zrx-dc ~ 55欧姆、则从系统组件检测接收器时不应出现问题。

    由于系统在没有中继器的情况下工作;我将设置 OS 和 EQ = 0、DE =浮动或 VDD/2。  这些设置将最大程度地减小中继器增益。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sledjeski、

    我已经按照如下所述设置电阻器。

    EN_RXD (R21、R3)=> 10K 下拉。
    OS (R7、R19)=> 10K 下拉。
    EQ (R10、R18)=> 10K 下拉。  
    DE => NC

    但是、链路尚未连接。
    测量+3.3V 的功耗时、消耗的电流为312mA。
    配置如下所示、PC 和 FPGA 之间的 PCIe 长度约为31英寸。

    配置是否有问题? 在哪里可以看到更多信息?
    还是应该向 FPGA 板添加另一个转接驱动器(SN65LVPE504)?

    谢谢你。

    此致、

    陀螺仪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己解决了这个问题。

    输出级上的0.1uF 电容器已固定。

    谢谢你。

    此致、

    陀螺仪。