This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1221:TxP/N 对地短路时的器件行为。

Guru**** 2998330 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650918/tlk1221-device-behavior-when-txp-n-short-to-gnd

器件型号:TLK1221

我的客户有疑问。

如果 TxP/N 引脚对地短路、TLK1221尝试发送信号。 TLK1221如何工作?

它是否会因高电流而中断? 还是 通过内部保护来保护?(那么,它会自动重试吗?)

 

此外、您能否告诉我热插拔保护功能

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    将 TxP/N 引脚连接到 GND 的目的是什么? 如果不使用这些信号、建议保持未连接状态、因为是 LVPECL。 请查看此应用报告、了解此类输出级的概述。
    www.ti.com/.../slla120.pdf

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    此问题是异常运行时的失效防护要求。 例如、如果终端用户将使用短接连接器。 等等
    客户必须考虑各种可能性、以免损坏。
    在正常运行时、它们使用 TxP 和 TXN。

    谢谢。