This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR285:DS90CR286热插拔问题

Guru**** 2815955 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286, DS90CR285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650952/ds90cr285-ds90cr286-hot-plugging-problem

器件型号:DS90CR285
主题中讨论的其他器件:DS90CR286

尊敬的所有人


我们设计了采用 DS90CR286和 DS90CR285的 LVDS 收发器系统。 但是  、如果发送器或接收器的一侧断电并插入或拔出连接的电缆、DS90CR286或 DS90CR285很容易损坏。  是否有合适的解决方案来解决此问题、并解释原因?


非常感谢


祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DS90CR285和 DS90CR286可支持热插拔。 必须在信号之前建立 GND 基准、以便在总线信号输入端保持高阻抗。 问题似乎是 EOS (电气过载)事件。

    接口是否使用任何 ESD 抑制二极管?

    为了支持热插拔器件、需要在信号之前连接 GND 和电源电压。

    您能否将系统方框图和原理图发送到下面的电子邮件?

    谢谢、
    Dennis

    dennis.wu@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis

    非常感谢!