This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LX16EVK01:GPIO 与 DIN

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648162/lx16evk01-gpio-vs-din

器件型号:LX16EVK01

您好!

我正在使用 LX16EVK01-Rx (解串器)和 LX16EVK01-Tx (串行器)板。 我正在使用串行器/解串器引脚的所有18个引脚、但测量 GPIO0引脚相对于其他 DIN 引脚的延迟。 我已将串行器上的 GPIO 0、Din 0和 Din 1引脚连接在一起。 由于连接了三个输入引脚、我希望解串器的输出会匹配、但它们不匹配。 GPIO0输出位于 Din 0和 Din 1之后20ns。 GPIO 引脚的工作方式是否不同? 谢谢、祝您愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能告诉我们该实验的目的吗? GPIO 开关频率为66KHz、其中 DIN 引脚处于 PCLK。 解串器上的 LOCK 和 PASS 引脚的状态是什么?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的报价:

     

    >  

    当配置为解串器 GPI 与串行器 GPO 之间的通信时、GPIO 最大开关速率高达66kHz。 而数据流

    配置为串行器 GPI 与解串器 GPO 之间的通信受 PCLK 的最大数据速率限制。

    >  

     

    我们在后一种配置中使用它,并且*应该*以 PCLK 的速率获取 GPIO 数据。 我们看到 PCLK 1周期的明显偏移、它的运行频率为 f=50MHz (T=20ns)。 GPIO 上的信号跟踪 DIN0上的信号~ 20ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dennis、

    我在上一次的答覆中,忘记提到“锁”和“通行证”指示灯已亮起。 你还有其他问题吗? 谢谢、祝您度过美好的夜晚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPIO 和 DIN 之间可能存在延迟。 GPIO 和 ROUT[13:0]在解串器中具有不同的输出锁存电路。 但是、您应该在 ROUT[13:0]、HSYNC 和 VSYNC 上看到没有延迟问题。

    您的最终应用是什么? 您能告诉我们该实验的目的吗?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dennis、

    我们使用18位宽的数据总线、并希望以50MHz 的频率通过串行器/解串器传输数据。
    目前、我们通过移动串行器侧先前的信号1 PCLK 周期来补偿 GPIO0和 GPIO1上的~20ns 延迟。 如果这是一个稳健且技术合理的解决方案、那么我们会将此设计保留在最终设计中。 但是、如果这不是推荐的设计做法、并且我们使用的串行器不是预期的那样、我们需要找到另一种用于传输数据的解决方案。

    -乌拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ulad、

    很抱歉、我之前应该问过这个问题。 您能否发送 GPIO 和 DINx 上显示20ns 延迟的输入模式和示波器波形? 我认为 GPIO 和 DINx 具有不同的 IO 电路、存在延迟。 如果 PCLK 更改为25MHz 或其他频率从50MHz、您是否会看到1个周期延迟?

    Dennis