This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:可以通过硬件设置调整预加重级别吗?

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647005/sn75dp130-can-adjust-pre-emphasis-level-by-hw-setting

器件型号:SN75DP130

大家好、

我们能否通过硬件设置调整预加重级别? 它似乎只能通过 I2C 进行调节、对吧?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    遗憾的是、该器件没有此选项。 如前所述、预加重只能由 I2C 进行调节。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francisco:

    感谢您的支持。

    在我们增加预加重振幅(15h 写入10)后、我们将面临 "非转换电压范围测量(Swing 0/1/2)"项目失败。

    根据15h 的数据表说明:如果禁用预加重、VOD 增加10%。

    摆幅值应受 VOD 的影响、但为什么在启用预加重时修改预加重幅度会影响 VOD。

    谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好

    在这种情况下、如果您增大或减小电平、则需要根据位4:3配置进行修改、并且它会影响预加重效果、请尝试查看具有预加重效果的信号。

    此致
    弗朗西斯科