This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:从外部引脚到 VDD 的反向电压、浪涌电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648912/tfp410-reverse-voltage-from-external-pin-to-vdd-inrush-current

器件型号:TFP410

您好!

我对 TFP410有两个问题。

1)如果在 DVDD、PVDD、TVDD 的电源关闭的情况下向其他引脚输入电压、
来自外部的电压输入是否会输出到 DVDD、PVDD、TVDD 电源?

2)当3.3V 输入到 DVDD、PVDD、TVDD 的 TFP 410 POR 时、
应假设浪涌电流为多少?
在数据表 P.25中描述的设计请求中、电源请求被视为3.3V 1A
请告诉我最坏情况下的电流要求。

此致、
Sopatopa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sopatopa、您好!

    1) 1)这不是正确的条件、输入引脚未实现失效防护、因此、当电源引脚关闭时、不应存在输入电压。

    2) 2)该器件的最大电流消耗为250mA。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel
    感谢您的回复。

    在绝对最大额定值中、输入电压、逻辑/模拟信号:-0.5V 至4V
    当电源关闭时、允许输入电压(和逻辑/模拟信号)的电压是否限制为 DVDD、PVDD、TVDD 的电压?
    >输入电压、逻辑/模拟信号:-0.5至 DVDD、PVDD、TVDD V

    此致、
    Sopatopa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joel 和支持团队、

    让我确认问题1)。

    我知道这不是正确的条件、也不能保证运行、但我想知道在电源引脚关闭时、对任何输入引脚施加一定电压时器件的行为。 输入引脚上的电压是否有可能通过内部保护二极管转至 VDD 引脚? 在断电时向 VREF 引脚施加电压是否存在类似的可能性?

    感谢你的帮助。

    此致、
    Kaizawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kaizawa

    由于这些输入是 CMOS 输入、因此不可能在 VDD 上具有电压电平。 然后、这些 CMOS 输入需要由 VDD 偏置、Vref、Vref 决定 Vswing、Vref 也是如此。
    我还建议您不要考虑这样做、因为该器件不是为这种类型的应用而设计的。

    此致
    弗朗西斯科