This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:关于/OE 和 Vcc 引脚

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651238/ts3usb221-about-oe-and-vcc-pin

器件型号:TS3USB221

您好!

客户正在考虑以下结构。

“集线器⇔TS3USB221⇔设备”
作为规范的一部分、客户希望在连接 USB 通信的情况下关闭集线器的电源。

在客户设计过程中、我有以下问题。

请给我建议。

 

① μ A

在“①Bus 开关禁用且 Vcc=3.3V”和“②Bus 开关启用且 Vcc=0V”的情况下,

① Ω 和② Ω 的通信线路是否处于相同的断开状态(Hi-Z)?

 

② μ A

在 VCC 为0V 条件下、是否可以向/OE 引脚添加高电平信号?

 

③ μ A

一旦/OE 引脚变为高电平以断开通信、

之后、当/OE 引脚和 Vcc 同时关闭时、

此器件是否可以保持断开状态?

客户担心即使是瞬间沟通的可能性。

 

此致、

Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    建议在运行器件时始终为 Vcc 供电、以确定开关状态。
    请注意、建议的控制输入工作条件基于 Vcc 电平、因此不建议在器件关闭(Vcc = 0V)的情况下设置 OE

    此致、
    豪尔赫