This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD76:由 DE 信号产生的启动延迟

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651281/sn65hvd76-start-delay-by-de-signal

器件型号:SN65HVD76

您好的团队:

您能告诉我与接收器侧相关的 DE 信号的驱动器输出延迟吗?

一位客户提到、他使用了两个 Sn656HVD76驱动器、其中一个具有有源接收器、这意味着/re=Low 且始终处于活动状态、

但是、另一个驱动器具有非活动接收器、这意味着/re=High Always (始终为高电平)。

他测量了驱动器在接收器激活时快速激活的情况(10毫微秒 订购)
但是、如果接收器未激活(/re=High)、则驱动程序启动缓慢(8us)

这可能与" PZH、tPZL 驱动器启用时间"有关?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mac 您好、

    感谢您的参与。 如数据表第9页的7.10开关特性所示、这些值符合器件规格。

    这是在 DE 引脚上出现使能信号后驱动器需要驱动或下拉 Vo 输出的时间。

    使能/禁用接收器之间的巨大时间差源于这样一个事实:当接收器被禁用时、内部带隙等完全关断。 DE 信号启动器件时、这些内部电路的所有电流都需要累积。 另一个具有启用的接收器、则仅驱动器电路需要累积电流。

    我希望这有助于更好地理解这种行为、如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致  

    Dierk