This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSU6111:默认模式更改开关以工厂模式连接到 UART

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSU6111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650895/tsu6111-default-mode-change-the-switch-connect-to-uart-with-factory-mode

器件型号:TSU6111

我们是否可以将 TSU6111设置为出厂模式电缆-在 默认模式 设计中使用硬件功能加电时、使用 RESSTOR 619K 在 UART 上启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、只要不提供 VBus、就会根据 ID 引脚上的阻抗执行器件配置。 在您的情况下、619K 应默认为"Factory Mode Cable - UART"(出厂模式电缆- UART)

    此致、
    豪尔赫