This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:如果 SN75176B 支持 IE BUS(InterEquipment Bus)收发器

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651212/sn75176b-if-sn75176b-support-ie-bus-inter-equipment-bus-transceivers

器件型号:SN75176B

  大家好:

     我想知道 SN75176B 是否支持 用于汽车应用的 IE 总线收发器? 我的客户将 SN75176B 用于 IE 总线 收发器。测试输出 A/B 异常, 如果 DE 和 D PIN 短,OUT Put 信号正常。 他们想知道 SN75176B 是否可用于 IE 总线  收发器,他们发现它在某些 日本汽车中已出现?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、SN75176B 看起来可能可以用于 IE 总线收发器。 但是、您可能需要切换 DE 以生成逻辑高电平、同时保持 D 恒定、而不是通过 D 输入数据。 您能提供有关异常信号的详细信息吗? 我们将继续支持它。
    此致、