This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSU6721:选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSU6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650594/tsu6721-selection

器件型号:TSU6721

您好!

我们在移动终端产品中需要与 micro-USB 兼容的耳机功能。我们找到了 TSU6721。 在 默认 USB 模式下(USB 支持 USBOTG)插入不同附件时、您能帮助检查 TSU6721是否支持自动识别。

谢谢、

沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walsh、

    是的、如数据表中所述、"TSU6721具有阻抗检测功能、支持检测所连接的各种附件
    通过 USB 连接器的 DP、DM 和 ID 引脚"

    数据表的第12页提供了有关用于检测此器件可支持的不同附件的机制的详细信息。

    此致、
    豪尔赫