This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:RS485网络失败

Guru**** 2532360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, THVD1510, SN65HVD1786, SN65LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650620/sn75176b-rs485-network-failed

器件型号:SN75176B
主题中讨论的其他器件: THVD1510SN65HVD1786SN65LBC184

我们将 SN75176B 用于与隔离式直流电源进行 MODBUS RS485通信。 之前、我们在 A 和 B 使用齐纳二极管进行保护、在某些情况下、由于整个网络停止与主器件的通信、这些齐纳二极管会短路或断开。

现在、我们移除了所有齐纳二极管并替换了 SM712、 这里我们观察到、在网络 B 中的一个器件中、接地引脚短路、同一个器件与主器件通信并正常工作、其余所有器件都无法与主器件通信、并保持在相同的位置(已挂起)。 从循环中移除故障器件后、剩余的所有器件均正常工作。

您能不能为故障建议任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的参与! 如果我错了、请纠正我的问题、但很显然、在引入 SM712后、您可以看到的唯一故障是 B 线短接至 GND。 这有助于了解故障的发生位置、但对我来说仍然不清楚。 事实上、B 引脚上连接了多个组件;我想请您验证它是否是这些二极管之一使引脚短路、或者它是否是我们的器件。

    为此、我建议首先测试没有收发器的系统、然后测试没有这些二极管的收发器。 这种测试有助于了解问题是否依赖于器件本身或引脚上的内容。

    除此之外、您能否提供分辨率更高的原理图? 此处所附的图像具有非常像素化的视图。

    提前感谢您、致以诚挚的问候、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SN75176-with-Zener.pdfe2e.ti.com/.../0458.SN75176-with-Zener.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SN75176-with-SM712.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在整个电路中没有其他组件发生故障、只有 SM712引脚在主器件和从器件之间没有通信后短路、这会导致整个网络故障。

    从网络中移除故障设备后、整个网络工作正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如您所说、我们断开了 SM712和电路的所有其他组件、并发现 SN75176的第7和第8个短路了30欧姆。

    您能否解释一下为什么短接以及我们需要遵循哪些预防措施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您重新上传原理图。 很高兴知道由于您的测试、系统的哪个部分出现了故障。 我确实怀疑此故障的原因可能与 B 线上的高瞬态有关。 B 线上的工作值可能超过最大容许值、从而导致器件发生故障。

    我确实对哪个引脚短路有疑问、因为在上一个帖子中、您提到了引脚7和8短接、即 B 线与 Vcc 短接;而在第一个帖子中、您建议 B 线短接地。 请您澄清一下吗?

    我还想了解一下您的系统条件:您使用了什么值、您是否有过压? 您是否可以共享来自485线路的波形?

    到目前为止、我建议您考虑较新的器件、例如 THVD15xx 系列。 事实上、拥有一个能够维持高 ESD 现象和总线上更宽电压范围的器件有助于避免引脚短路。 根据您的具体需求、我建议使用 THVD1510。 如果您可以共享有关您的应用的更多信息、我可以建议使用更具体的器件。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件用于监控环境参数和控制参数、并使用 RS485与 BMS 进行通信。

    这适用于制药行业和 HVAC 自动化项目。

    在使用 SN75176时、我们连接了 SM712、这也是瞬态保护器件、在我们的当前场景中、SM712是正常的、但 SN75176 B (7)引脚仅接地短路(不使用 Vcc)。  

    您能不能建议我们在 THVD1510中对这种类型的应用有多舒服。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因此、该器件用于多种应用。 您是否仍然有相同的要求? 因为根据所需的规格、我可以建议更精确的选择。 总体而言、THVD15xx 系列(即1510)可能非常适合您的应用类型、因为信号速率不是很高、并且它们在引脚上提供良好的 ESD 保护和扩展的共模范围。

    另一项建议是 SN65HVD17xx 系列、即 SN65HVD1786、它同样针对 ESD 事件提供保护并具有宽共模范围(-20/+25V)。
    我们还有一个具有瞬态电压抑制功能的特殊部件、称为 SN65LBC184、我建议您查看一下。

    请告诉我这是否有帮助。
    此致、
    Adrian