This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:U2.0/U3.0开关

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649480/tusb8041-u2-0-u3-0-switching

器件型号:TUSB8041

大家好、

当器件连接到物理 USB3.0端口时、我们的器件是否只能 作为 USB2.0模式运行?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lilian

    如果器件仅为 USB2.0并连接到 USB3.0端口、则仅在 USB2.0中运行。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David,

    如果器件是 USB3.0并连接到 USB3.0端口、 是否可以通过更改器件中的设置强制器件进入 USB2.0模式?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lilian、

    如果器件是 USB3.0且连接到支持 USB3.0的端口、则需要根据 USB 规范在 SS (USB 3.0)下运行。

    如果只需要 USB HS 功能、则可以使用 USB 2.0集线器(TUSB4041)或仅在上行端口上连接 HS 差分对(DP/DM)。

    此致、
    豪尔赫