This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:TUSB4041 I2C 应用问题。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651060/tusb4041i-q1-tusb4041-i2c-application-question

器件型号:TUSB4041I-Q1

你(们)好,先生  

我的客户希望使用 TUSB4041集线器并连接2 个同样具有 I2C 接口的电源开关 IC。 连接方式作为附加文件。

我的客户想知道主机是否可以使用 I2C 读取流端口"电源开关状态数据"(以监控电源开关 IC 状态)?  或者是否有任何建议?

 e2e.ti.com/.../usbhub.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    我不确定如何理解客户实施。 请进一步详细说明一下吗?
    在此实施方案中、I2C 主设备是什么器件? 将读取哪些寄存器、并具有什么用途?

    TUSB4041上的 I2C 总线的设计唯一目的是在器件上加载自定义配置(通过外部 EEPROM 或 SMBus 主器件)。

    此致、
    豪尔赫