This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:支持 DSI 转 LVDS 桥接 IC

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI85, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650501/sn65dsi83-dsi-to-lvds-bridge-ic-support

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件:SN65DSI84SN65DSI85

SN65DSI83、SN65DSI84和 SN65DSI85 IC 在 LVDS 输出时仅支持25MHz 范围内的 PCLK

 

那么、是否有任何 DSI 转 LVDS 桥接器支持以下规格:

  1. DSI 规范:具有非连续 MIPI 时钟的视频模式(突发模式)
  2. LVDS 规范:必须支持低至17MHz 的 PCLK
  3. 分辨率和帧速率:380x450 @60fps

    

     提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们的 DSI 产品可在您的规格中支持 DSI 规格和分辨率。 遗憾的是、支持的最低 PCLK 频率为25MHz。 您能否发送 LCD 显示数据表? 我们可以查看并提供更新。

    Dennis